This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568231:VREG5行为

Guru**** 2504155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325, TPS568231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264920/tps568231-vreg5-behavior

器件型号:TPS568231
主题中讨论的其他器件:TPS54325

大家好、

VREG5是否由 EN 引脚控制?

查看图7-1、EN 看起来像是由 EN 以0.8V 的阈值控制的。

我的客户认为 TPS54325等其他器件的 VREG5不受 VREG5控制。

因此、TPS568231的 VREG5具有与 TPS54325不同的 EN 行为。

能否仔细检查一下我的理解程度?

此致、

伊藤   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-san,

    对 TPS568231的了解是正确的- VREG5需要0.8V 的 EN 阈值。 对于 TPS54325、我将聘请另一位应用专家来为您分配该票证、您也可以创建单独的票证。  根据我之前的经验、TPS54325上出现 VREG5需要 EN > 1.6V。

    谢谢。
    阿莫德