This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:重新插接适配器时电池放电

Guru**** 2390500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258531/bq24715-battery-is-discharging-when-an-adapter-is-re-plugged-in

器件型号:BQ24715

您好、TI 团队、

我们的新笔记本项目使用 BQ24715 为 2节锂离子电池充电、 适配器为12V/5A。 我们发现、当笔记本电脑通常通电进行负载测试时、我们可以检测到适配器输出电流约为2A、这是正常情况。 但当我们将电池充电至95%或更高时、 拔出适配器、然后重新插接适配器 、我们仅测量了约0.6A 的适配器输出电流。 我们还测量出通过 Rsns 的电流 约为1.2A、这是电池的放电功率。

在该状态下、我们检测到 ACOK 引脚的电平为高电平。 而 ACDET 引脚的电压为2.8V (>2.4V)。 对于2s 电池、CELL 引脚是折值。 原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../BQ24715-schematic.pdf

我们设置了最大值。 将充电电压设置为8.7V、将充电器电流设置为3A (电池支持最大 充电电流设置为3A)、寄存器设置如下:

ChargeOption = 0x665E
ChargeCurrent = 0x0960
MaxChargeVoltage = 0x21FC
MinSystemVoltage = 0x1800
InputCurrent = 0x0BB8

我们还在电池处于不正常的放电状态时读取寄存器值、如下所示:

ChargeOption = 0x665E
ChargeCurrent = 0x0940
MaxChargeVoltage = 0x21F0
MinSystemVoltage = 0x1800
InputCurrent = 0x0B80
ManufacturerID = 0x0040
DeviceID = 0x0010

我们还发现、当电池放电到一定水平(大约90%)时、它会再次恢复充电、但当充满电到100%时、大约40分钟后、电池会再次放电、循环重复。

您可以帮助 检查此问题的原因吗?  

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    在 QB1和 QB3上使用的 MOSFET 不正确、使用的是 P 沟道 MOSFET 而不是 N 沟道 MOSFET。 我建议更换它们,并检查这是否解决了问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    QB1和 QB3是 N 通道 MOSFET、而非 P 通道 MOSFET。

    还有其他建议吗?

    谢谢。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    我有 几个问题:

    在电池电量为95%的情况下插入适配器时、能否测量开关节点波形?

    是否连接了系统负载、如果连接、系统负载是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    有关输入信号的波形、请参阅以下内容:

    1) 1) 正常充电波形。

    2) 异常(电池处于放电状态)充电波形。

    3)异常充电波形、当适配器在延迟10秒后、通过在适配器中分流启动至电源。

    系统负载是 CPU 在全功率负载下的工作功率、CPU 的额定功率仅为6W。

    顺便说一下、我们还尝试向 VSYS 输出添加了两个270uF/16V 电解电容器、但两者都不起作用。 我们的 EC 工程师还确认、在重新插接适配器时、EC 没有修改 BQ24715的寄存器。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    电池电压看起来接近 BATOVP。  您是否有用于检查其性能的 TI EVM?

    https://www.ti.com/tool/BQ24715EVM-115

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我们 将联系当地的 TI FAE、应用  BQ24715EVM-115 进行测试。

    顺便说一下、 我们有关于 BQ24715的 BATOVP 的一些问题。  

    这是否意味着 当   SRN 电压高于所设最大充电电压的104%时、BQ24715进入 BATOVP 模式? 如果是、 此时 PIN11 (BATDRV)电平是否会从低电平跳变为高电平? 那么电池会进入放电状态、PIN11电平会恢复到低电平?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我们还测量了适配器短暂插入时 BATDRV 正常充电期间(电池和系统负载的适配器电源)和异常充电(负载的适配器和电池电源)的波形、 并发现 VBATA (SRN)上的电压将高达8.7V (最大 充电电压)、BATDRV 引脚上的电压将被上拉。 波形如下图:

    1) 1) 充电 波形异常

    2) 正常充电波形

    从波形中、我们可以看到、重新插入适配器后、BATFET 引脚电平会发生变化。  但有两种不同的充电状态、即适配器的正常电源以及适配器和电池的混合电源。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    也就是说、当 BATOVP 触发时、BATFET 将关闭。 在这种情况下、BATFET 栅极电压将升高、因为这是一个 PFET。  

    此外、我在原理图中没有看到 ACFET/RBFET。 该 FET 与 BATFET 一起提供电源路径功能。 它选择系统的电源。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    电路中有 ACFET/RBFEF、我们使用 EC 来控制 ACFET/RBFEF、而不是使用 BQ24715的 ACDRV 引脚来控制 MOSFET。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    首次初始化充电时、还请查看 VBAT OVP。 请参见下面的红圈。 如果连接了电池、我不希望 VBAT 会有电压跳变。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

     插上适配器后、对于如何避免 VBAT OVP、您有什么建议吗

    此外、我们在测试中发现了一个新问题。 也就是说、当 笔记本电脑处于空闲模式(启动到系统、软件处于无效工作状态、只需保持该状态)时、连接了一个12V/3A 适配器、 以便为100%的电源充电。 保持适配器连接(充电电流设置为2.4A、但测量的充电电流约为500mA)、30分钟后 EC 将停止充电、继续保持适配器连接、我们发现大约四到五个小时 后、电池电量将从100%下降到99%。

    理论上,在空闲模式下,笔记本电脑的整体功耗将非常低,并且适配器完全足以让系统工作,电池不应该放电,但现在是电池充满电会偶尔放电,这是不正常的。  这种现象是否与前面提到的适配器和电池电源混合异常有关?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    对于 BATOVP、我建议更换 BATFET、使用与 TI EVM 相同的电池。 当前 PFET 的关断速度非常慢。  

    为了避免  在空闲模式下耗尽电池、(1)您可以在达到目标时终止充电、或(2)有意提高最小系统电压(高于电池电压)、以避免打开消耗电池的 PFET。  

    此致、

    虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我们用更好的参数替换了 BATFET、将适配器分别重新插接到96%和100%电池电量的重负载模式下、发现二者仍处于混合功率模式、这就意味着适配器 和电池就是系统的电源。 波形如下图:

    1) 1)  将 BATFET 替换为更好的参数后、电池电量为96%时插电适配器的波形。

    2) 2)    将 BATFET 替换为更好的参数后、电池电量为100%时重新插入适配器的波形。

    从上面的波形可以看出、在电池电量为100%、立即拔下适配器并重新连接的情况下、VBAT (SRN 的电压)未超过设定输出电压(8.7V)的104%、并且 BAT OVP 没有触发、 但它仍然无法进入正常电源模式(适配器的输出电流约为0.4A)。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们转回到我前面的一个问题。  

    您是否有用于检查其性能的 TI EVM?

    https://www.ti.com/tool/BQ24715EVM-115

    此致、