请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS564247 我将 TPS564247用于我们的应用。
通常、IC 结温远低于限值、但在最坏的情况下、IC 的热结温可以上升到高达124摄氏度。
长时间在124摄氏度的高温下运行 IC 是否会影响继电器性或寿命?
根据数据表、建议的工作结温为125度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Deepak、您好!
供您参考。


此致、
周