This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS1H200诊断

Guru**** 2391795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264000/tps3850-q1-tps1h200-diagnostic

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

嗨、团队,

您可否确认一下、如果该 IC 可以为单个感测输入提供过压和欠压监控?

我的理解是可以同时检测欠压和过压、但客户报告其他项目也使用了这种情况、反馈称这种情况仅可用于 UV 监控、因此我希望从 BU 中找出以确认是否存在此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标题是一个拼写错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    感谢您的提问!

    TPS3850仅针对该器件的固定版本提供过压和欠压(窗口)监控、而0.4V 阈值可调型号仅提供欠压监控。 可调型号器件型号为 TPS3850H01。

    我希望这对您有所帮助、如果您还有其他问题、敬请告知!

    此致、

    安德鲁·李