This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1526:组件操作

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261162/uc1526-component-operation

器件型号:UC1526

我正在寻找有关 UC1526J 器件的技术信息。 即使是使用数据表技术文档85515、我也不明白组件是如何工作的、输出 A 和输出 B 上的波形是什么以及这些输出的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考图7、8和9来了解波形。 基本上输出 A 和输出 B 为高电平或低电平、类似于矩形。 图8显示了输出 A 和输出 B 与 GND 并联连接、然后 Vc 成为驱动器。 图7和图9为推挽式。

     频率设置基于第6页、振荡器周期与 RT 和 CT 的关系。

    CT 具有与 COMP 进行比较的锯齿波形、从而确定脉冲宽度。 RT CT 还生成一个脉冲来设置频率周期。

    使用 CS 时、CS 阈值将在 COMP 和 CT 的时间点前终止脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我的应用所使用的配置完全是图7 (推挽)中所示的配置。 RT 和 CT 分别具有13k6和1nF 的值、因此振荡器频率约为133kHz。
    输出 A 和 B 的频率是否与振荡器的频率相同?
    CS 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出 A 和输出 B 频率= fosc/2 (fosc 表示振荡器频率)

    CS 用于电流检测、控制和保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉应答延迟。 感谢您的回答、这是对我的问题的答复。 我要问最后一个问题、当稳压电压稳定时、输出 A 和 B 的占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是闭环系统操作、则稳态占空比将由反馈环路确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第3页上有 PWM 比较器的占空比链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是最大占空比。 在设计充分的闭环系统中、在其稳定状态下、占空比由反馈环路确定、但未达到最大占空比。 如果以某种方式使您的设计达到最大占空比、那么您的设计需要进行修改、因为在达到最大占空比后、您的 Vout 将无法再进行调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、输出 A 和 B 的占空比会在45%和49%之间波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否。

    A 和 B 都具有相似的最大占空比、但该最大占空比的分布最小值可低至45%。