This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 RHOEN 控制

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262745/bq4050-bq4050-rhoen-control

器件型号:BQ4050

您好

我有疑问需要您的帮助。

按压或关断引脚由 PBI 电源作为上拉电源从内部拉。 我想知道 Rhone 何时导通、PRES 引脚上存在 PBI 电压。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    在系统存在检测过程中、PRES 引脚会被瞬间拉高。 由于齐纳二极管的原因、它不会处于 PBI 电压。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢您的回答。

    我可以知道这个 齐纳二极管的电压吗?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    PRES 引脚向一个集成钳位提供大约10uA 的输出电流、防止输出超过最大6V。 通常 、它会钳制在4.5V 左右。

    此致、

    怀亚特·凯勒