This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:用作二极管或

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264777/lm74502-used-as-diode-or

器件型号:LM74502
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1

我正在使用其中的两个来决定由什么电源为电路板供电。 一种是线对板端子。 另一个是 USBC。  

我们不希望主电源轨反馈到 USB 连接器中。 它可以是9V 至20V 之间的任何值。 我们希望优先级来自线对板连接器。 (如果它的电压大于9V、则让它在 USB C 电源无关的情况下接管。  

有什么想法吗?  您会采取哪些不同做法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    看起来您正在设计优先级电源多路复用电路、其中线对板电源作为第一优先级、USB 电源为低优先级。  

    要实现  优先电源多路复用电路 ,您将需要正向路径开/关控制和反向电流阻断功能。 LM74502可执行 正向路径开/关控制 、但仅在 FET 关断时才可实现反向电流阻断。  

    您必须考虑使用具有反向电流阻断功能的 LM7480-Q1、并将其用于如下所示的电源多路复用拓扑。

    有关该主题的更多了解、请参阅以下文档。

    1. 具有强大反向电池保护功能的六种系统架构
    2. 在汽车区域模块中使用理想二极管的优先电源多路复用器