This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:CC Δ 问题

Guru**** 2768865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262683/bq27542evm-cc-delta-issue

器件型号:BQ27542EVM

您好、先生/女士:

我们的电池组在发货前已密封。

我们有一个关于 CC delta 的问题,我们的设计容量是3000mA 有4pcs FCC 周围17913mA 十六进制

我们认为 CC delta 不是正常的、请参考下面的图和 gg 文件。

期待您的反馈。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../G600_5F00_22.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    CC Delta 预计接近 CC 增益值。 图像中的值似乎错误、可能会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好:

    能否提供有关 CC delta 发生变化的更多解释?  

    并告诉我们 CC delta 的函数是什么?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    CC Delta 自身不会发生变化。 这是电流校准的一部分。