This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:负输出的 TPS5430输入电压范围

Guru**** 1646720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261783/tps5430-tps5430-vin-range-for-negative-outputs

器件型号:TPS5430

您好!

参考 slva257a 和 slvu243

如果我将 TPS5430配置为负输出(介于-3.3V 和-15V 之间)、这会改变 TPS5430的 Vin 范围。

通常、Vin 为5.5V 至36V (以 GND 为基准)

因为 GND 现在是-Vout、所以变化吗?

那么、如果我具有-3.3V 的输出电压、我可以在5V 的输入电压下运行它吗?

感谢您的深入理解。

-凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    建议您也可以查看此应用手册以了解 IBB 的基本操作:

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf?ts = 1692699874679&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    基本上、作为 IBB、稳压器 IC 的 VIN 和 GND 引脚上的电压等于输入电压加负输出电压。 因此、如果您需要将+36V 的输入转换为–15V 的输出、则需要一个额定电压至少为51V 的稳压器。 因此、建议使用额定电压为60V 及更高的器件。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    感谢您的回答、我知道最大电压规格、我询问了最小电压。 该规格显示最小为5.5V (从 Vin 到 GND)、此时 GND 为-15、我试图确认我是否可以使用5V 标称输入来产生-3.3输出- 15V。

    此致、Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该器件无法以 Vin=5V 启动。 假设在电路工作之前、-Vo 也处于 GND 电平、而 IC 可以看到的 Vin 仍为 Vin-GND。 例如,5V。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hongjia、我没意识到连启动都没有。 我希望它至少能正常工作、直到达到5.5V 电压时才达到规格。 这对我来说是不可行的。

    此致、Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    没问题。 如果您想让输入电压为5V 时电路正常工作、 可以尝试另一个器件 LMR33630。 该器件的最小输入为3.8V。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 TPS62933DRLR 吗? 它具有更小的封装和大量库存、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、从最小输入电压看、它看起来不错。 但请确保 Vin_max +|Vo|低于30V。  

    此致、

    鸿嘉