This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561/BQ27Z561-R1/BQ27Z561-R2未使用引脚

Guru**** 2381950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ27Z561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264032/bq27z561-bq27z561-bq27z561-r1-bq27z561-r2-not-used-pin

器件型号:BQ27Z561

使用"bq27z561-R2"时、请告诉我如何处理未使用的引脚。 (INT、PULS、NU)

未连接?

在某处连接到终端?

接地?

上拉?

下拉?

您是否在"bq27z561"中具有接线过程和寄存器的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 INT、PULS 和 NU 保持悬空。 不要连接任何东西。

    TRM https://www.ti.com/lit/pdf/SLUUC54中对寄存器进行了说明

    "布线过程"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik Hartl11


    感谢您的答复。

    >"布线过程"是什么意思?
    不用担心。
    但是、当我使用它时、我想知道是否有
    "如果您不使用此部件中的**引脚、您会怎么做?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出:保持悬空

    未使用的输入或开漏:10k 下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik Hartl11


    感谢您的答复。