This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2642:12V 两相/单通道应用电路

Guru**** 2521190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264087/lm2642-12v-two-phase-single-channel-application-circuit

器件型号:LM2642

我已经通读了该部件的数据表、并查看了适用于3V/5V 单相/双通道应用(图2)和双相/单通道1.8V 应用(图3)的典型应用电路。 我想知道12V 两相/单通道典型应用电路是否存在于任何地方、因为我认为此配置是此芯片的常见用例。 在我的特殊情况下、我要输入24V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    此设计的目标输出电流是多少?

    应用要求是什么:瞬态、输出纹波、解决方案尺寸/功率密度、效率?

    这是一个较旧的器件、没有针对此特定应用的那么多参考资料。

    谢谢。

    约瑟夫