主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 LP5024
你(们)好!
我尝试使用 STM32G071 Nucleo 板使该 EVM 板正常工作。 我已经使用以下设置来设置 I2C:
我的跳线如下所示:
以下是我在 I2C 线路上看到的内容(用于初始从器件地址+方向字节):
通信看上去一切正常、我只是没有从 EVM 板得到 ACK。 我认为电路板上的跳线设置正确。 我由设置为5V 的外部电源供电。 我已通过使用 USB2ANY 连接器和 GUI 验证电路板是否能正常工作、但我无法通过外部微型电路板使用当前设置来使电路板正常工作... 有什么建议吗?
谢谢。
埃文