主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQ76930、BQ78350、 BQSTUDIO、BQ76200、 BQ76940、 TIDA-00792
BQ78350-R1 IC 引脚11 (SMBD)和13 (SMBC) 与微控制器的 SMBus 线路通信失败。
测试点的 SMBus 测量电压为 0V。 预期电压为+3.3V。
从 BQ7693006DBTR IC REG-OUT 引脚获取电源 VCC。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ78350-R1 IC 引脚11 (SMBD)和13 (SMBC) 与微控制器的 SMBus 线路通信失败。
测试点的 SMBus 测量电压为 0V。 预期电压为+3.3V。
从 BQ7693006DBTR IC REG-OUT 引脚获取电源 VCC。

您好、Dhaval:
您使用的是定制板还是我们的评估板(EVM)?
在我们的 EVM 中、SMBus 通信3.3V 来自连接到 J17上的 EV2400。 图39 从 bq76930和 bq76940评估模块
BQ76930监控器器件的 REGOUT 用于为 BQ78350中的 VCC 供电。 此外、REGOUT 还用于为 BQ76930中的 I2C 通信线路供电。
请直接比较与 BQ76930 EVM 的通信连接。
此致、
何塞·库索
您好 Jose Couso,
我同意你的建议。 我有两个用于与 BQ Studio 通信的定制电池组电路板。
这两款定制电路板包括 BQ7693006DBTR、BQ78350-R1和 BQ769200PWR IC。 其中一个电路板已成功与 BQ Studio 通信 并正常工作。
第二个失败。
我已检查所有条件、元件、设计电路等。所有条件都与 EVM 匹配。 但是、 如何解决该问题。 请推荐最好的解决方案。。。
我们还会观察到电路板上的所有 LED 指示及其充电状态、即 LED 亮起百分比。 我们 在 SMBus 重新焊接或更换100欧姆、1M 欧姆等器件和保护二极管。
您好、Dhaval:
两个定制板是否相同? 如果是、它们应该工作相同。 也许会比较您的两个定制板、看看有什么不同。
您是否使用 BQStudio 同时连接两个电路板? 另外、只是为了澄清一点、只有 BQ78350才能通过 SMBus 与 BQStudio 通信。 BQ76930将通过 I2C 直接与 BQ78350通信。
如果连接到 EV2400、SMBus 通信线路应显示3.3V。
此致、
何塞·库索
尊敬的 Jose
是的、这两个定制板是相同的且工作正常。 我们 在不同的时隙通过 BQ Studio 逐个连接电路板。 其中一个电路板正确与 Bq Studio 进行通信、 在其断开连接后成功工作、并采用第二个电路板进行通信。
我们确信只有 BQ78350通过 SMBus 进行通信、AFE- BQ76930将直接通过 I2C 与电量监测计 IC 进行连接。
没错、 当连接到 EV2400时、我们观察到 SMBus 通信线路显示为3.3V。
您好、Dhaval:
毫无疑问, 当连接到 EV2400时,我们观察到 SMBus 通信线路显示为3.3V。
问题现已解决吗? 最初您的问题是 SMBus 通信线路的电压为0V、但现在您似乎了解原因。
如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。
此致、
何塞·库索
您好、Dhaval:
这里没有添加什么内容。
您提到过:
当 连接到 EV2400的第二个定制板在 SMBus 上仍未观察到3.3V 时。
最新回复:
我已经在两块板上的 EV2400端口附近探测了,当连接到定制 BMS 板时,我们测量到3.3V。
我有点困惑。 您在哪里探测? 如有可能、请分享原理图和设置、并指出您正在探测的位置。
此致、
何塞·库索
您好、Jose、
我已经粉碎了一个原理图 PDF 文件和设置 JPG 文件为您的参考。
当连接到 EV2400时、我已经探测 TP 15和 TP16以测量3.3V。 还在 EV2400 SMBus 电缆连接器上探测。
在 ALERT 引脚(TP 8)处发现的另一个问题保持高电平-在 TP 8上观察到2.5V。 我喜欢 BQ78350和 BQ76930相关的文档和参考技术手册。
在 BQ78350中、技术参考显示了 3.6.3 AFE ALERT OVRD 保护部分指出器件可以检测到外部覆盖信号。因此、ALERT 引脚保持高电平、请提供解决方案来克服这一问题 issue.e2e.ti.com/.../24V_5F00_6S_5F00_BMS.pdfe2e.ti.com/.../24V_5F00_6S_5F00_BMS_5F00_3D_5F00_PCB.pdf


您好、Dhaval:
我还有一个关于我的原理图的问题,请查看并建议是否需要对硬件设计原理图进行任何更改。
是否有您希望查看原理图的特定区域? 最好的方法是直接将其与 EVM 原理图进行比较。
此外、我们还提供了展示 BQ78350 + BQ76940 + BQ76200的参考设计。 TIDA-00792
此致、
何塞·库索