This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A:应用报告 SLUA672

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258700/ucc2897a-ucc2897a-application-report-slua672

器件型号:UCC2897A

大家好、

我正在研究 ACF 拓扑、并希望解决环路补偿问题。 在浏览可用的应用报告时、我发现方法略有不同、例如 SLUA672和 SLUA702 。

您能否分享 循环函数的详细推导(SLUA672) 以便更好地理解?

感谢您

此致

锡德汉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能从任何地方得到 slua702。 您能提供信息以供审核吗?

    它看起来 slua672提供了详细信息、因此您对哪个特定部分有疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    请在下面找到 SLUA702的下载链接

    https://www.ti.com/lit/an/slua702/slua702.pdf?ts = 1691586135112&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我对有源钳位电路和峰值电流补偿电路的极零点造成的谐振极点有疑问、基本上从极点到零点的推导过程、能否请大家分享一下以便更好地理解?

    谢谢!

    -Siddhant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能指出每个应用手册的相应页面或部分吗? 如果可以、还请指出您发现的差异是什么?

    这些将帮助您了解您确切想要获得什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于长时间没有通信、我认为问题已经解决。 我将关闭此主题、如果您需要其他支持、请重新打开此主题或打开新主题。