This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:使用 R2D 电阻器调节 Vout (微调)

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264774/tps63901-vout-adjustment-fine-trimming-with-r2d-resistors

器件型号:TPS63901

您好!

根据数据表的建议-我正在 使用容差为±1%、温度系数优于±200ppm 的 RCFG1/2/3电阻器。

但是、对于我的标称选择(SEL=High) 1.8V (CFG1=0欧姆)、我获得1.79V、-和-对于3V (CFG3=13.3K)、我获得2.997V。

那么、我的问题是-为了避免在此降压/升压转换器供电的某些器件上触发欠压的潜在风险;我可以使用  
电阻值是否略高于表7-2和表7-3中列出的标称值(几欧姆)? 例如10-100m Ω、用于代替  
0欧姆。

请告知。 感谢您的及时关注和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕您无法这样做、因为 RCFG 和输出电压之间的关系不是线性的。

    此致

    陶氏