This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何在执行 PBMs 命令后将配置数据写入 TPS25750?

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261791/tps25750-how-do-i-write-configuration-data-into-tps25750-after-pbms-command

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队:

我 将 TPS25750用于功率 PD。

当我们的电路板在启动期间被用作大于1.5A 的电流时、会有一个电路板重置的问题。

我需要将电流设置为3.0A。

因此需要帮助、以便在不使用 EEPROM 的情况下通过 I2C 设置配置。

芯片状态如下:

使用 ADCIN1和 ADCIN2的器件配置为 AlwaysEnableSink。  

当我通过引导加载程序中的 I2C 读取 MODE (寄存器0x3)时、值为"PTCH"。

用于写入配置数据(通过使用 "TPS25750 Application Customization Tool( Sink Only )")

1.检查是否处于"PTCH"模式。

2.创建 DATA1 ( FW_SIZE、savle 地址、bust_mode_timeout)

3.将 CMD1与 PBMs"一起发送

1~3在 μ s 序列后写入配置数据、

我应该将 配置数据写入哪个寄存器 ?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25750主机接口 TRM 文档的第3.3.4节提供了有关如何实现补丁突发模式序列的分步指南。 这就是无需外部 EEPROM 即可通过 MCU 将配置加载到 TPS25750的方法。

    完成突出显示的第1-3步后、您 需要完成以下步骤:

    "主机随后应发送整个补丁捆绑包数据。 主机可以在单个 I2C 事务中发送整个补丁捆绑包、也可以将其拆分为多个事务。 PD 控制器通过在已配置为'PBMs' 4CC 任务一部分的补丁从器件地址上接收到的每个字节将指针递增到其补丁存储器空间中。  

    谢谢!
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Beljaars

    在 Chater 3.3.4中的步骤3

    1.写入 DATA1 、其"补丁从器件地址"为0x21 (与芯片的从器件地址相同)且补丁捆绑包大小。

    2.编写具有 PBM 的 CMD1,以启动补丁下载过程

     芯片如何读取捆绑包数据并将其写入 I2C?

    (我不认为没有一个指针与捆绑数据。)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    TPS25750中补丁数据的从器件地址编号是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keonyong,

    这取决于 ADC 设置。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克里斯托杜洛斯·宗加斯

    我对 TPS25C 使用了0x21、从器件添加、包括 ADCINx。

    查看第3.3.1章(在"TPS25750主机接口技术  
    参考手册"说明。)

    输入数据的字节5说明说明了从器件地址(0x21)无效。

     下载配置数据时是否可以使用相同的从器件地址?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 它应该是一个不同于 ADCIN 配置设置的地址。 因此、0x21是无效的、但0x20是可以的。