This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:TUSB546A/TPS65987D -原理图审阅

Guru**** 2576305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260813/tusb546a-dci-tusb546a-tps65987d---schematic-review

器件型号:TUSB546A-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS65987DTPS65987

你(们)好!

我已经完成了 USB-C TUSB546作为转接驱动器多路复用器、TPS65987D 作为 PD 控制器的 PD 设置设计。  在订购 6层原型板之前、我希望让其他人更仔细地查看它。  

我想知道我是否可以要求进行原理图审阅?
我计划在中运行该设置 GPIO 模式 通过 TPS65987D 向 TUSB546A 发送命令、以进行翻转检测、进入 USB 3.0/DP 模式等。  

我在数据表中有点不确定下面的均衡器引脚应该怎么做、或者我是否可以将其悬空? 如果您有任何关于如何设置这些引脚的建议(我至少会将测试焊盘放在原型板上、以便在需要时可以接触到它们)、我将不胜感激。  

  • SSEQ1
  • SSEQ0/A0
  • DPEQ1
  • DPEQ0/A1

我看到这些引脚通过可通过此处的 GPIO 模式切换的电阻分压器进行连接。 问题是、什么值增益被认为适合任何给定的应用?  

请在下方查看三个设计原理图(TUSB546、TPS65987D 和 USB-C 插座)。  



为了获得好的测量结果、请让我根据 TPS65987x 配置工具附加我的设置、并参考上面的原理图:

此致、
本杰明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明  

    对于 TUSB546 4电平输入、请确保遵循如下所示的表7-1、

    对于 RX1和 RX2、请将100nF 替换为330nF。 对于 TX1和 TX2、请将100nF 替换为220nF。 另请确保 TUSB546和 Type-C 连接器之间存在 ESD 保护器件。  

    还请在 VCC 上使用一个大型10uF 电容器、

    是否计划在 I2C 或 GPIO 模式下配置 TUSB546?

    对于 GPIO 模式、请在以下引脚上具有上拉和下拉。 布局完成后、我们可以根据通道损耗将这些引脚设置为默认设置、然后根据 USB 或 DP 电气合规性结果对其进行调整。

    • SSEQ1
    • SSEQ0/A0
    • DPEQ1
    • DPEQ0/A1
    • EQ0
    • 第1季度

    我还将在 CAD_SNK 引脚上添加上拉选项。

    对于 I2C 模式、除 SSEQ0/A0和 DPEQ0/A1之外、所有其他引脚均可保持开路并通过 I2C 寄存器进行编程。  SSEQ0/A0和 DPEQ0/A1需要被拉高或拉低以设置相应的 I2C 地址。

    谢谢

    大卫

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的答复、真的很有帮助。

    我计划在 GPIO 模式(不是 I2C)下使用 TUSB546A。 会牢记您的要点。  

    您能告诉我为什么 RX1/RX2需要330nF、TX1/TX2需要220nF? 是该规范的这一部分、因为数据表中的应用原理图示例显示了所有高速通道的100nF 交流耦合电容器。  

    此 CAD_SNK 引脚是否可以从 USB-C PD 控制器驱动、特别是在本例中为 TPS65987D? 我知道在 GPIO 模式中、CAD_SNK 引脚会禁用/启用 AUX 侦听功能、但想知道 PD 控制器是否可以切换、或者如果不能、我想我可以使用上拉电阻器来禁用 AUX 侦听功能。  

    此外、RX 线路上是否需要这些电容器? 在 USB-C 侧似乎不需要它们、但我目前已将它们包含在原理图中。  
    请参阅随附的:  

    此致、
    本杰明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明  

    RX1/2上的330nF 是可选的、其要求来自 USB ECN、请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../USB-3.1-ECN-Rx-AC-Coupling-Capacitor-Option.pdf

    TX 可以有100nF 或220nF、我建议220nF、以便尽可能减小直流漂移。  

    对于 SSTX、SSRX 和 DP、您可以保持100nF 或使用220nF。 两个值仍处于 DP 和 USB 规范范围内。

    对于 CAD_SNK、我只需使用外部上拉选项、而由 PD 驱动。

    我还要求 PD 控制器团队就 TPS65987实施提供他们的审阅意见。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供应用手册、所有内容现在都很清晰!

    对于 CAD_SNK、为什么建议使用外部上拉选项? 上拉时是否禁用 AUX 侦听? 让 PD 控制器驱动此引脚以便在 DP 通道处于活动状态时启用 AUX 侦听难道不是更好吗? 也许我会误解 DisplayPort 应用中 AUX 通道的用途。

    目前、我已经在 VCC (3V3)电源轨上添加了10k 上拉电阻器。  

    感谢您将此转发给 PD 团队、也将等待他们的回复。  

    此致
    本杰明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有没有机会、您可以在有时间的时候就上述关于 CAD_SNK 的问题提供帮助? 否则、仍在等待 PD 团队的响应。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、  

    我们正在审查您的问题、我们会尽快与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明

    CAD_SNK 引脚仅在 TUSB546上电期间采样、不能动态变化。 因此、您需要将其从外部拉高、而不是由 PD 控制器驱动。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、明白! 感谢您的答复。  

    希望我们将从 PD 团队回来,因为已经1周了,我的团队正在寻找一个审查不久,会感激.

    此致、
    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我是 PD 团队的 Chris。 如果目标是让 GPIO0在 DP 模式进入时生效、并让 GPIO1在电缆方向上生效、这看起来是正确的。 如果需要、可以使用 GPIO 极性反转 GPIO 逻辑