This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702-Q1:增益裕度和相位裕度仿真或测试报告

Guru**** 2504825 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252715/tlv702-q1-gain-margin-and-phase-margin-simulation-or-test-report

器件型号:TLV702-Q1

大家好、

您能否帮助检查我们是否已针对 TLV70233-Q1和 TLV70218-Q1完成了增益裕度和相位裕度仿真或测试?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在设计过程中确实进行了增益和相位仿真、但我找不到任何有文档记录的仿真。 这是一款成本非常低的器件、因此最大限度地减少了表征工作、从而保持较低的成本。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢。

    您能不能进行增益裕度和相位裕度的 TLV702-Q1仿真?

    客户确实需要我们提供有关这些的报告、以确认其客户使用我们的器件。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您希望在什么条件下执行 GM/PM 测试?

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我要求客户的设计如下:

    e2e.ti.com/.../7433.TI_FF4E1F773575EF8D476C3B60_.docx

    如果您方便、请帮助进行仿真设计。

    如果你认为他们的设计太复杂,你可以给我一个模拟只与相同的 Vin Vout .

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我会将此内容转发给设计验证团队、让他们尽可能进行仿真;收到结果/评论时、我会告诉您。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    非常感谢。

    期待您的回复。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是否有任何结果/注释?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    设计团队正在工作、但我还没有结果、他们知道所要求的 PM/GM 图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我刚刚收到了来自设计团队的反馈数据:

    VOUT = 1.8V、VIN = 4V、Iout = 180mA:

    相位裕度= 45.9度

    增益裕度= 21dB

     

    VOUT = 3.3V、VIN = 4V、Iout = 60mA:

    相位裕度= 45.24度

    增益裕度= 20.37dB

    此致、

    约翰