This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:Simplis 仿真 ISNS 功能

Guru**** 2538000 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262557/ucc256403-simplis-simulation-isns-capability

器件型号:UCC256403

我正在使用 UCC256403设计 LLC 直流/直流转换器。 标称输入电压为13.6V、输出为500V。

当我运行 Simplis 仿真时、我将从直流电源获得非常高的输入电流、并且 ISNS 的值远高于4V 阈值。 我在下面列出了一些快照。 我还在下面添加了命令窗口值。

 UCC25640x Simplis 模型是否具有 OCP 功能? 似乎当我尝试调整 Cisns 和 Risns 的值时、我的输出没有变化。 @下面列出的电流值、当 Visns 达到4V 时、VCR 上的峰间值应为~4V、峰值为12A OCP1。 但是 、您可以从下图中看到、我们与这些值相差甚远。

另一个问题:在所提供的示例中、有两个电感器用于仿真漏电感、而单独的电感用于仿真磁化电感。 在我的模型中、使用1个电感器来表示漏电感、然后将磁化电感集成到变压器模型中作为初级侧电感。 这不应该起作用的原因有什么吗?

提前感谢您的帮助、如果我需要提供更多信息、请告诉我。

  

SIMPLIS 仿真器

*。ac DEC 100 10 100k

.打印

+ NODE_V

.选项

+ PSP_NPT = 2

+ POP_ITRMAX=200

+ POP_USE_TRAN_SNAPSHOT

+ POP_OUTPUT_CYCLE=5

+ SNAPSHOT_INTVL=0

+ MIN_AVG_TOTORE_DUR=1a

+ AVG_TOTORE_DUR_MEASURE_WINDOWS=128

*。pop TRIG_GATE ={TRIG_GATE}TRIG_COND = 0_TO_1 MAX_PERIOD = 15u converification=1p cycles_before_launch=1000 TD_RUN_AFTER_POP_failures = 0

.tran 1 0

.globalvar IC_ID=3;

*输入直流电压

.var Vin0 = 13.6

*输出初始直流电流

.var I0 = 0

*脉冲变化后的输出直流电流

.var I1 = 0

*输出电流变化脉冲持续时间

.var TW = 10m

*输出电流变化延迟时间

.var td = 25m

*输出电流上升和下降时间

.var tr_i = 10n

*功率 MOSFET 等效漏源电容

.var Cds = 160p

*功率 MOSFET Rdson

.var Rdson = 0.014

*死区时间

.globalvar TD1 = 400n

.globalvar TD2 = 400n

*变压器参数

*请将变压器匝数比直接输入到原理图(TX1)中的变压器模型中

*谐振箱信息

*谐振电感

.var LR1 = 500n

.var lr2 = 35u

*磁化电感

.var Lmag = 2U

.var Lleak = 0.54u

*谐振电容器

.var Cr = 4.5u

*输出电容器

*电解电容器

.var cout ={1200u}

.var ESR ={5m}

陶瓷电容器

.var CCER ={0.1u}

.var esrcer ={1m}

* BW 引脚电阻器

.var RBW = 4.64k

软启动电容

.var css = 60n

*软启动初始电压

.var Vssinit = 0.30

*突发模式阈值

.globalvar BMTh = 0.6

* VCR 电容分压器

.var cupper ={820p}

.var Clower ={8200p}

* ISNS 微分器

.var Cisns={10000p}

.var Risns=150

*光耦合器 CTR

.var CTR = 220m;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看随附的工作手册以了解如何得出这些值。

    e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator_5F00_0v2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您可以再次确认转换器的输出电流规格。

    还可以显示 simplis 模型的变压器参数屏幕截图。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:  

    输出电流在我的应用中有点奇怪。 如您所见、输出电容很大(.var cout ={1200u})。 目标是在1.5秒或更短的时间内将该电容器充电至500V。 该系统上没有恒定的电流消耗、但电压会在请求时以突发方式放电。 在我的工作手册中、我指定0.2A、因为我们设计的电源是100W、以满足1.5秒的要求。

    在我的仿真结果中、您可以看到 、由于我们的直流电源(电池)无法提供的输入电流不稳定、我们将在100ms 内达到150V。

    有关变压器参数、请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这种变压器模型是理想的变压器、因为其耦合系数为1。

    您必须在变压器的初级端子上连接一个外部电感、从而模拟变压器的磁化电感。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanata、感谢您的快速响应。 即使这样做、我的输入电流仍然无法正确调节。 我从下面的命令窗口中捕获了 SCH、图形和相关变量:  

    ISNS 引脚在此器件的 Simplis 模型中是否正常工作? 似乎根本没有调节输入电流。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我认为变压器模型仍然需要校正。

    有关变压器建模的信息、请参阅以下 simplis 在线研讨会。

    SIMPLIS 中的磁体建模- Part II 变压器| SIMPLIS ( simplistechnologies.com )

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您提供此资源。 我对模型进行了编辑、使其为漏电感使用有损耗的电感器、为磁化电感使用理想电感器并使用直流变压器、而不是使用常规的理想变压器、但遗憾的是、运气不好。

    我附上了我的 Simplis 项目文件夹。 还有什么其他东西可以在这里查看吗?

     e2e.ti.com/.../3288.UCC25640x-Simplis-Model_5F00_APL.zip

    感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能否将 设计计算器 与您的功率级值共享?  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以:

    e2e.ti.com/.../2502.UCC25640x-Design-Calculator_5F00_0v2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我将会讲解仿真和设计计算器。

    顺便说一下、 您能否告诉我为什么在此类低输入电压应用中使用 LLC。 另外、能否告诉我电源的应用是什么?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    再次感谢您-这是我第一次使用 Simplis、我认为这可能是 UCC2640x 模型的问题、但我想检查一下。

    由于可以实现高效率、我们决定选择 LLC。 过去、我们针对类似应用做了不同的供应、这一种的效果最好。 像这样的控制器上的突发模式也很有用、因为我们通常处于空载情况。

    我正在设计用于氙闪光灯管的电容器充电器。

    此致!

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Patrick。 我们的 simplis 模型没有问题。

    我将深入了解您的 simplis 模型、下周同一时间再见。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    simplis 模型未实现 OCP 保护。

    您必须调整匝数比、使 LLC 在最大负载下所需的增益低于2。

    此外、请确保在空载期间也能够实现最小增益要求。

    请参阅应用手册的第4节以了解更多详细信息:

    设计 LLC 谐振半桥电源转换器文章

    此致

    马尼坎塔