This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:重置后丢失正确的 SOC、无法在新的电池组上复制 golden 文件

Guru**** 2546660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262935/bq4050-lost-correct-soc-after-a-reset-and-impossible-to-replicate-golden-file-on-new-pack

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

您好!  

我们尝试准备基于 BQ4050制造我们的系统。

我们已经进行了与本视频相关的第一次电量监测计校准: https://www.ti.com/video/5833131913001

我们会在该过程结束时获得 golden 文件。 我们选择使用.srec 格式。

遗憾的是、我们会遇到一些奇怪的行为、

-在生成.srec 文件的末尾,系统似乎重新启动,它失去电量监测计校准。 我们得到的是、从100% SOC 到9%,

-当我们编程.srec 到一个新的系统时,我们也没有得到正确的 SOC。 为了进行测试、我们在使用.srec 文件对电池进行编程之前、已将电池预充电至100%。  

因此、我们丢失了之前的 SOC 校准、在新系统上、它似乎没有达到预期的效果。

另一个测试:在学习周期结束(放电/充电)时、我们从 bqStudio 发送复位命令、会丢失 SOC 值(复位前100%、复位命令后极低)。  

也许我们做错了事情、但我们多次阅读 TRM、看到很多视频、并没有找到可能解释我们得到了什么的东西。 那么,您能否帮助我们了解正在发生什么,以及我们如何使用相同的.srec 文件来制造一个新系统,而又不需要花费太长的学习周期?  

我们的理念是进行一次性学习并在所有其他电池组上复制。 根据我们的理解、这是可能的。 您能确认吗?

非常感谢您的帮助。

再见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrianina:

    请共享您的.gg 文件和 BQStudio 测试日志、以便我们可以查看您的设置和配置。 您的电池组采用哪种电池配置? 您是否还可以共享您的 GPCCEDV 数据和结果文件?

    对于 CEDV 电量监测计、您无需对每个电池组运行充电/放电周期、只需在一个电池组上执行充电/放电周期即可、因此 FCC 学习更新并使用该电池组通过从"学习"电池组中导出 SREC 来对其他电池组进行编程。

    发送"reset"命令后、电量监测计将清除所有库仑计数信息、并使用您应该从 GPCCEDV 数据导出中上传的10点 OCV 曲线。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速回答。  

    电池组为 LiFePO4 2S2P。 6.4V 7.6Ah。

    我们获得的所有数据都在这里: https://www.dropbox.com/scl/fo/5483z6ng13y1rohgqpf4z/h?rlkey=sepzys0ru6pu6v1bor6ak3y8z&dl=0 (让我知道,如果你有一个问题,下载,我看不到如何连接文件在这里)

    我们必须在哪里上传 GPCCEDV 数据结果? 我们会得到报告、但永远不知道要将值写入何处。  

    您是否有完整的程序来执行我们想要的任务? 可能有些事情做得不正确。  

    提前感谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrianina:

    您应该能够按照本指南上传文件:

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/761619/faq-how-do-i-attach-a-file-or-link-to-my-post

    如果您有应具有 OCV 文本文件和 GPC_CEDV 文本文件的报告数据、请将 BQStudio 中的每个值复制到电量监测计闪存中、它位于电量监测部分的 DATA MEMORY 选项卡中。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的反馈。 我会做一些测试、让您知道。  

    我的 OCV 文件包含:

    0 3200
    10 3204
    20 3212
    30 3223
    40 3229
    50 3233
    60 3234
    70 3235
    80 3235
    90 3235
    100 3370

    您能否确认我必须在 CEDV Profile 中以"相反方式"输入它?

    电压0% DOD:3370

    ……

    电压100% DOD:3200

    此致

    安德里亚尼纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要这些文件、我将它们放在下面、

    非常感谢

    e2e.ti.com/.../24_2D00_08_2D00_2023.gg.csve2e.ti.com/.../8037.GPCPackaged.zipe2e.ti.com/.../1104.GPCPackaged_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../1104.log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrianina:

    是的、最低电压应该为 DOD 100%。

    我检查了您的报告、结果似乎显示高误差、请确保按照 GPCCEDV 指南中列出的步骤来获取文件名和单位、看起来它们似乎没有被遵循、这会导致工具出现错误。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!

    我今天早上开始了测试,现在似乎在你的帮助下更好。 我将在一天结束时完成我的测试、我将在星期一通知您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    测试后,一切都很完美!

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrianina:

    很高兴现在一切都很好!

    此致、

    怀亚特·凯勒