This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:USB OTG 集成

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264769/tps25750-usb-otg-integration

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好、TI!

我希望在具有单个 USB - C 3.0端口的设计中使用 TPS25750和 BQ25792。 我希望该端口是支持 OTG 的端口、这样我就可以通过它调试应用处理器。

TPS25750似乎具有"GPIO 事件"、这对于我实现具有 USB C 的 USB OTG 非常有用、即:

  • 启用源
  • PlugEvent
  • Cable_Orientation_Event

我正在寻找有关如何配置这些信号输出到哪些 GPIO 引脚的帮助。 此外、我希望将 EnableSource 事件用作 OTG_ID 引脚的模拟、这是 USB OTG 实现的典型表现、参阅 此处链接的这篇文章。此帖子源于两年前、我想确认当在与 TPS25750相同的总线上实施 USB OTG 时仍然建议这样做。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       请使用 GUI 工具和"高级配置"模式来配置 IO 配置寄存器。   

    Unknown 说:
    这篇文章是两年前发表的、我想确认在与 TPS25750相同的总线上实施 USB OTG 时、仍然是这样的建议。

    没错。  这仍然是建议。

    此致、

    克里斯