请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件: BQ25792
您好、TI!
我希望在具有单个 USB - C 3.0端口的设计中使用 TPS25750和 BQ25792。 我希望该端口是支持 OTG 的端口、这样我就可以通过它调试应用处理器。
TPS25750似乎具有"GPIO 事件"、这对于我实现具有 USB C 的 USB OTG 非常有用、即:
- 启用源
- PlugEvent
- Cable_Orientation_Event
我正在寻找有关如何配置这些信号输出到哪些 GPIO 引脚的帮助。 此外、我希望将 EnableSource 事件用作 OTG_ID 引脚的模拟、这是 USB OTG 实现的典型表现、参阅 此处链接的这篇文章。此帖子源于两年前、我想确认当在与 TPS25750相同的总线上实施 USB OTG 时仍然建议这样做。
谢谢!