This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:IO 引脚的拉电流/灌电流能力

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263298/ucd3138-source-sink-current-capability-on-io-pins

器件型号:UCD3138

大家好、  

对于以下 I/O 引脚、如果负载或灌电流超过4mA、将发生什么情况?  它是保持4mA 功能、还是会在内部下拉? 我在这些引脚上看不到内部架构。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、给出了:

    当 I/O 源超过4mA 时、输出 可能低于 VOH;  

    当 I/O 灌入的电流大于4mA 时、输入可能 高于 VIL;  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    感谢您的答复。  

    至于源电压高于4mA、 它可能低于 VOH、我们是否具有将下拉至的钳位导通最小电压? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、给出了:

    不存在钳位。  

    此致、

    肖恩