This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:输入信号和引脚7

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264150/ucc21520-input-signal-and-pin7

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21550

大家好、

我有两个问题需要您的支持:

1.输入信号25KHz、0-3.3V 方波是否可接受?

2.引脚7是 NC 引脚,是否可以接地?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    是的、UCC21520可以支持25kHz。 在没有负载的情况下、可切换至25MHz。  

    NC 引脚有时用于测试、在这些情况下不能接地。 然而、在 UCC21520中、NC 引脚悬空、与芯片无电气连接。 它们可以接地。

    但是、此器件的更新刚刚发布、您应该强烈考虑使用改进的设计。 它称为 UCC21550。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!   

    感谢您的答复。

    您能帮助我提供比较表来说明新器件的优势吗? 我们是否具有新产品的价格优势?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    是的、这是300mm 晶圆器件、可以支持更低的成本。 下面是比较表:

    参数

    UCC21520

    UCC21550

    UCC21550系统影响

    隔离

    CMTI 最小值

    100 V/ns

    125 V/ns

    驱动器电压钳位、可提高 IC 稳健性

    VIOWM:(DC)工作

    2121V

    2121V

    VIOTM:(VPK、60s):瞬态

    8000 V

    8000 V

    VIOSM (Vpk、1.2/50us):浪涌

    8000 V

    8000 V

    输入级

    VCCI 建议 工作范围

    3–18 V

    3V 至5.5V

    针对与了解市场趋势的数字控制器配合使用进行了优化、减少了芯片面积

    Icc (非开关典型值)

    1.5 mA

    1.5 mA

    Icc (开关典型值)

    2 mA

    3.2 mA

    VCCI 越低、电流就越高、

    O/P 驱动器

    VDD 绝对最大值

    30V

    30V

    VDDx 建议 工作范围

    6.5–25V

    6.5–25V

    最大驱动电流典型值(IO+/IO-)

    4A/6A

    4A/6A

    上拉/下拉

    5/ 0.55 Ω

    5/ 0.55 Ω

    有源下拉

    1.6伏

    1.6伏

    VDDx 上电延迟最大值

    100 μs

    10 μs

    让器件开启并更快地开始切换 FET/IGBT

    IDDx 静态电流最大值

    2.5 mA

    3.7 mA

    提高 IC 针对电气噪声的稳健性而不影响最终应用的电池周期时间

    时序

    传播延迟典型值、最大值

    19ns、30ns

    28ns、40ns

    INx 引脚、CMTI 和交叉通道干扰抑制上添加脉冲抑制来进行权衡

    PWD

    <6ns

    < 5ns

    CHA-CHB 抖动匹配最大值

    <5ns

    <5ns

    专题

    死区时间公式

    10*RDT

    8.6 RDT+13

    用于提高抗噪性能的全新 DT 电路、引起了公式变化

    DT 引脚开路

    最小死区时间

    未强制执行死区时间。 打开大于340K

    电路复制自其他设计、在整个范围内具有更好的噪声容限

    DT 引脚短接

    未定义

    最小死区时间

    电路复制自其他设计、在整个范围内具有更好的噪声容限

    死区时间范围

    5–5000ns

    27-873ns

    大多数应用中、以前的双通道栅极驱动器的 DT 范围比必要的范围更宽

    稳健性

    最小脉冲(典型值)

    10ns

    10ns

    高 CLOAD 时的最小 OFF 脉冲扩展

    无分机

    输出在变为高电平之前完全放电

    防止因高输出电流中断造成的过压

    VDDx 最大压摆率

    <μs μ s

    < 0.5 V/ns

    通过快速上电防止内部组件出现过压

    VDDx 抗尖峰脉冲(典型值)

     

    200ns

    提高电气噪声的 IC 稳健性

    VCCIx 抗尖峰脉冲

     

    300 ns

    提高电气噪声的 IC 稳健性

    INx 抗尖峰脉冲

     

    5ns

    提高电气噪声的 IC 稳健性

    DIS 悬空状态

    内部下拉(驱动器被启用)

    内部上拉(驱动器被禁用)

    如果 EN 引脚保持开路/悬空以确保安全、则 IC 关闭

    DIS 抗尖峰脉冲

     

    20ns

    提高电气噪声的 IC 稳健性

    ESD

    HBM

    ±4000V

    ±2000V

    和 TI 标准、但功能更强大、

    CDM

    ±1500V

    ±500V/±750V 控制器引脚

    指定了不同的指标;仍符合行业标准。 相同的 ESD 耐用性

    温度

    TJ 建议最大值

    -40–125°C

    -40°C 至150°C

    提高热性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的反馈。 但仍有一个问题、两个输入端口是否支持3.3V 方波信号?  最高输入电压为2V、(UCC21520)和2.3V (UCC21550)、但我们会输入3.3V、这 是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    是的、3.3V 高于2V 的"高电平"输入阈值。 输入高电压应与输入电源电压相同。

    此致、

    肖恩