This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:有源钳位关断电路

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263944/tpsi3052-active-clamp-keep-off-circuit

器件型号:TPSI3052

您好、团队成员:

您能否就什么是有源钳位保持电路提供更多说明? 何时需要该功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此进行深入了解! 有源钳位电路用于在发生功率损耗事件时帮助将输出驱动器保持在低电平状态、从而防止其在这种类型的情况下驱动。 当初级侧上的 VDDP 低于特定阈值时、该电路将变为有效状态、并将输出驱动电压钳位到接近2V 的某处、以防止在发生故障/断电事件期间随附 FET/开关意外导通。

    如果您还有其他相关问题、敬请告知!

    谢谢!

    布赖恩