This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:如何选择反馈补偿器值

Guru**** 2536240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264081/ucc256403-how-to-choose-feed-back-compensator-values

器件型号:UCC256403

大家好、我使用 UCC256403作为我的 LLC 控制器、以便为 EV 车辆电池提供36V 至58V 的充电电压

充电器应该能够 以12A 的恒定电流进行充电、然后进入 CV 模式

SO CC 限制:12A

CV 限制:58V

如何设计 CC 和 CV 补偿器值、这些值的输出将到达光耦合器、并进而到达 ucc256403的 Fb 引脚。  

PDF 中的值仅保留为随机值。 请提供有效的补偿器组件值并提供任何用于调整该值的参考。

e2e.ti.com/.../compensator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hema 您好!

    UCC25640x LLC 控制器在 Excel 工作表上提供了一个设计计算器、其中包括补偿设计指南。 您可以在产品页面上的"设计工具和仿真"选项卡下找到它。

    UCC25640x 设计计算器: https://www.ti.com/tool/download/SLUC675 

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的反馈有两个环路(CC 和 CV) 、并为每个环路使用2类补偿器。 它不同于上面的补偿器计算器。 请帮助设计环路组件、这在许多设计中都是非常标准的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hema:

    有关 CC-CV 环路设计、请参阅以下应用手册的第13节:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal2

    此致

    马尼坎塔