This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:两个 IC 并行运行

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265242/bq24296m-parallel-operation-of-two-ics

器件型号:BQ24296M

您好!

     我有一个潜在的应用、其中最具成本效益的解决方案将涉及并行使用两个 BQ24296M。 除了 IC 与电池连接的地方、我不会连接任何数据线或电力线。 这是可能的、还是 IC 在充电和放电时会相互干扰?

非常感谢您的观看

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    可以使用2个 IC 来执行并联充电。 我们建议您的设计遵循我在下面链接的应用手册中所示的两种配置之一。  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt651

    建议配置的关键方面是辅助器件仅用于充电(即 SYS 引脚未连接到系统的其余部分)。 电池只能通过主充电器放电。  

    需要考虑的另一个方面是两个器件具有相同的 I2C 地址、因此您将无法从同一主机单独与两个 IC 进行通信。  

    此致、

    加勒特