请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1EVM-2100 主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1、 LM5143
大家好、
我的客户测试了 LM5143-Q1 EVM、并需要确认以下问题。
附件用于在测量3.3V/7A 时测量 Q1&Q3的 Vgs 和 Vds。
CH1:Q3 Vds、CH2:Q3 Vgs。 =低侧。
Ch3:Q1 Vds、Ch4:Q1 Vgs。 =高侧。
LM5143数据表第7页:8.1绝对最大额定值
HB1至 SW1、HB2至 SW2:规格最小值:-0.3V、最大值:+6.5V。
HO1至 SW1、HOL1至 SW1:规格的最小值:-0.3V、最大值:V_HB+0.3V。
抱歉、在20ns 瞬态规格内、将 HO1写入 SW1、将 HOL1写入 SW1、写入 MIN–5V、但未写入 MAX。 该最大值可以达到多少伏?
目前、测得到 Q1 (高侧)的 Vgs 电压约为8V 峰值、超过了6.5V+0.3V 的规格。 这是否合理?