This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:太阳能面板连接

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263149/bq24650-solar-panel-connection

器件型号:BQ24650

您好!

是否有关于如何将两个完全相同的太阳能电池板并联连接到单个 BQ24650的应用手册?

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    BQ24650是单输入器件。 遗憾的是、 由于此限制、我们没有有关连接两个面板的应用手册。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢您的答复、剩下的就是从头开始设计电路。

    我想问一下、让带有上拉电阻的 STAT1和 STAT2在不同电压下是否有任何问题?

    例如,STAT1在 Vin (太阳能电池板二极管之后)带有上拉电阻器,STAT2在一般 Vdd (3.0V)有上拉电阻器(馈入微处理器)? ?

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    STAT1和 STAT2只是开漏输出。 将其拉至不同的电源轨不会影响充电器的运行。 但是、如果 STAT 引脚上拉时没有该源、则相应的 STAT 引脚将不会反映该状态。 两个电源轨还需要低于 IC 的绝对最大额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢你的评分

    此致

    何塞