This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:设置最大占空比

Guru**** 2530740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264518/lm5122-q1-set-max-duty

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

尊敬的  

   如果您要限制最大占空比 LM5122、如何提前设置?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    LM 5122的低侧 FET 最短关断时间为几百纳秒(取决于 VCC 电压)。
    但无法进一步手动限制占空比。
    运行期间的实际占空比由峰值电流控制环路和电压控制环路决定。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢哈利

    提问:

    1) LM5122具有过流保护功能,当需要较大的功率输出时,扩大脉宽,输入电流增大,一定程度上 MOS 管关闭,脉宽最大

    2)但此时的状态是电流关闭、功率放大器端子还是电源电压、是否有 MOS 开关功能关断电压、才能实现全方位保护的功率放大器电路设计?

    3) 3)目前、LM5122在输出特定电流值时直接激活保护机制。 是否有一个可设计为缓冲器的电路、使功率保持恒定、电流增加、直到电流增加到接近电流保护阈值、同时电源电压从25V 下降到20V、而不是直接电源电压从25V 跳至12V? 例如、Renesas 的 ISL81805具有分步输出函数。

    有任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    很抱歉,我很难理解你们的实际问题。

    所以、我将试着稍微解释一下电流限制功能。

    逐周期电流限制(调节环路)与过流保护不同。

    在正常运行期间:
    根据负载电流和输入电压、电感器中存在一定的能量需求。
    提前或延迟达到峰值电流限值。 达到该阈值后、低侧 FET 会关断。 这样可以定义占空比。

    但这不会激活任何保护机制。

    当长时间超过电流限制时、可能会发生两个步骤:

    a)
    7.3.10逐周期电流限制
    ...
    对于电感器电流可能过冲的情况、例如电感器饱和、电流限制比较器 会跳过脉冲、直到电流衰减到低于电流限制阈值。

    b)
    7.4.3断续模式过载保护
    如果在任何周期内达到逐周期电流限制、则会在 时钟周期的剩余时间内向 RES 电容器提供30-μA 电流。 如果 RES 电容器电压超过1.2V 重启阈值、则 会启动断续模式过载保护序列...

    根据 RES 电容器的大小、在触发保护机制之前、将需要多次经历过流。

    因此、您关于"LM5122在输出特定电流值时直接激活保护机制"的说法不正确。
    在机制关闭转换器之前会存在一段可配置的"过流容差"时间段。

    此致、
    哈利