主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好
我有疑问需要您的帮助。
用红线标记的校准值不会存储在数据存储器中。 在实际生产中、每个产品都无法进行此 校准。
我如何将 该器件的保护器校准保存在黄金映像中。

正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的明星:
数据存储器值不会影响保护集的实际值、保护存在一个单独的安全存储器位置、该位置不是黄金映像文件的一部分、需要添加。
有2个选项、他们可以使用基准电压在生产中校准每个电量监测计以获得高精度、或者他们可以使用保护器调优功能以降低精度、但可以在生产中直接写入寄存器、而不需要基准电压。
听起来他们需要使用选项2、该选项使用保护器调优。 若要使用该选项、他们需要使用新的电量监测计、并通过保护器调优方法设置所需的保护值。 他们无法使用之前使用保护器阈值设置的电量监测计。 然后、用户可通过寄存器 F0A2读取这些值、这可通过 BQStudio 中的高级通信来完成。
I2C 地址:AA
起始寄存器:3E
A2 F0写入然后读取
他们会得到这样的结果:
A2 F0 01 00 0E 23 20 08 08 08 09 08 5F 5F 43 5B 32 04 5B 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 08 08 10 17 07 08 09 11 09 11 00 00 78 22
粗体值是在电量监测计字节上设置的实际保护值10~19
在生产环境中、他们只需要将这些值写入所有测量仪表。 只写入字节10~19并且不破坏周围被保留的字节非常重要
您好
感谢您解决我的问题,我可以得到正确的数据。
A2 F0 01 00 11 28 20 08 08 09 08 27 10 0C 5B 2E 04 5B 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 08 08 10 17 07 08 09 11 09 11 00 00 32 22
27 10 0C 5B 2E 04 5B 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C
是否有将这些十六进制数据转换为受保护值的公式?