请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL1963A 您好!
关于1.8V LDO TL1963A-18DCQR、您能告诉我峰值输出电流 值吗?
应用:1.8V LDO、可用作 FPGA Spartan 7的辅助电源。
此致、
Puspam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿 Puspam,
非常感谢您向我们提出问题。
TL1963A-18旨在支持 最大1.5A 的 负载电流。
但提供的最大值也可能取决于整个系统的热行为。 TL1963A 具有内置热保护机制。 在采用这种保护的情况下、如果 LDO 的温度高于特定阈值、LDO 将关闭以避免热损坏。
LDO [(VIN-LDO)*IOUT]和所用封装的 VOUT 系数(DCQ,因此为50C/W)上的功耗将决定 LDO 的总功率传输。
PowerDiss * RthJA =(TJ - TA)
例如、为了保持结温低于150C、如果环境温度为25°C、负载电流为1.5A 且 VOUT 为1.8V、则 DCQ 封装允许的最大输入电压为
(X-1.8)* 1.5 * 50 =(150-25)
因此、最大输入电压仅为3.47V。
您可以在以下应用手册 spra953c 中阅读有关此内容的更多信息。
此致、
罗哈特