This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:输出电容、在启动、线路瞬变期间最小化下冲

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265180/lm51581-q1-output-capacitor-minimized-undershooot-during-cranking-line-transient

器件型号:LM51581-Q1

大家好、

问题1:  查看表10-2、使用了1个铝电容器(100uF、ESR25m Ω)、共2个。 是否可以使用50 μ F 以上的 MLCC 来取代铝电容器?

问题2. 您能否详细介绍"启动过程中最小化下冲"?

问题3: 是否有任何有关线路瞬变的数据?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noriyuki:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    1)
    铝电解电容器可替换为具有相同电容的陶瓷电容器。
    但请注意陶瓷电容器的直流偏置效应、因此标称额定电压必须远高于输出电压。

    2)
    如果仔细选择所有外部组件、尤其是补偿网络、则可以最大限度地减少启动期间外部条件变化导致的下冲。
    特别是低侧 FET 位于器件内部这一事实将有助于减小寄生效应并将下冲保持在较低水平。

    3)
    有关瞬态性能、请参阅用户使用的评估模块:
    www.ti.com/.../LM5158EVM-BST

    此致、
    哈利