This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:低电流消耗下运行

Guru**** 2553930 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27Z561EVM-011, BQ28Z610, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27Z561, BQ27220, BQ27Z746, BQ40Z50, BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260467/bq27421-g1-operation-at-low-current-consumption

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、EV2400、 GPCCHEMBQ27Z561、BQ27Z561EVM-011 BQ27220BQ27Z746BQ40Z50、BQ28Z610

我在 BQStudio 中获得了日志。

我们使用电子负载以恒定电流放电。

使用的电池容量为400mA 十六进制

请参阅随附的图像。

该图为"StateOfChg"值。

连接使用 EV2400。

如果消耗电流很小、放电曲线明显不同。

在低电流消耗下使用时、应在何处更改设置?

这次仅更改了"Parameter Q&A (参数问答)"中的"Quick Configuration (快速配置)" 5点。

(设计电压/标称容量/标称能量/最大锥度电流/空电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来化学成分与内置的 ChemID 并不匹配。

    如果绝对电流降至停止电流阈值以下、监测计将使用电压测量值来调整放电深度、这依赖于电芯与化学构建之间的良好匹配。  

    您可以通过 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 查看这一点。 该基于网络的应用将告诉哪个 bq27421版本最适合您的特定电池化学物质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多米尼克
    谢谢你。

    GPCCHEM 需要很长时间、那么让我们立即开始吧。

    " 80mA 和40mA 的放电电流没有问题、但5mA 有问题。"
    情况是 ChemID 不正确。

    了解" 40mA 如果80mA 正确、ChemID/ChemID/ChemID/ 5mA 都给出类似的结果"是否正确?

    请告诉我如何更改 bq27421-G1A 的 ChemID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果监测计进入休息模式、ChemID OCV 表将对结果产生直接影响(因为监测计最终会进行电压测量并将其与 ChemID OCV 表相关联)。 因此、如果监测计处于休息状态(例如、如果您的配置将5mA 视为放松电池)并且 ChemID 不兼容、您将比监测计处于放电状态时(这主要会影响电池电阻测量)立即注意到这一点。

     对于 bq27421、TI 工具不直接支持更改 ChemID。  bq27421与不同的 ChemID (G1A/B/D)一起销售:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多米尼克
    感谢您的答复。

    我得到了 GPCCHEM 的日志。

    从未使用过 Mathcad、但尝试过。
    我安装了"PTC Mathcad Prime 9"
    扩展名 mcd 不兼容。
    还有其他方法吗?

    我还将附加电压、电流和温度文件。

    e2e.ti.com/.../GPCCHEM_2800_ChemID_2900_.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么不需要 Mathcad。 您只需要室温 rel/dis/rel 文件、并按照 GPCCHEM 的说明获得 ChemID 匹配。 该报告显示了最大 测量仪表的每个 G1A/B/D 版本的 DOD 误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D·哈特尔11
    谢谢你。

    作为 GPCCHEM 的结果、Chem_ID 为"1976"。
    遗憾的是、根据各项报告、bq274xxFamily 并不值得使用。
    您知道可以使用这种电池的 GaugeIC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27z561可使用该电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik Hartl11

    感谢您的答复。

     

    遗憾的是、通过查看数据表、我决定不能使用 bq27z561。

    不过、我会购买 bq27z561EVM-011来挑战一下自己。

     

    我们正在开发的产品的电池已经确定。

    我想知道更多 ChemID:1976可以使用的 FuelGaugeICS。

     

    我如何才能知道如何到达那里?

    是否无法从 ChemID 选择燃油表?

     

    根据我研究的内容、bq27220可能起作用。

    请告诉我如何把 ChemID:1976的参数放在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 具有多种电量监测算法、其中主要采用的是阻抗跟踪和 CEDV。

    bq27220运行 CEDV 算法。 CEDV 不使用 ChemID。 它基本上依赖于之前测量的从满到空的库仑计数、该计数用于 FullChargeCapacity。 主要缺点是它无法适应会导致 SOC 不准确的放电过程中不断变化的条件(例如温度或负载)。

    您只需配置 EDV2/1/0电压(这些是您的电池和应用的电压阈值、对应于7%、3%和0% SOC)、10点电压与 SOC 表以及初始完全充电容量。 如需更多信息、请参阅 TRM。

    bq274xx 电量监测计使用 Impedance Track。 阻抗跟踪使用 ChemID、这可描述特定电芯的行为。 没有闪存的电池无法使用特定的 ChemID 进行编程、但这些电池具有预编程的 ChemID、这可能适用于多节电池(可通过 GPCCHEM 进行检查)。

    名称中带有"z"的 TI 电量监测计使用 Impedance Tracking、可以使用 ChemID 进行编程。 例如 bq27z746 bq28z610的辅助电源。 bq40z50。 bq27z561。 TI 在 www.ti.com/.../products.html 上提供了一款选择工具、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik Hartl11
    感谢您的答复。

    我放弃了"BQ27421-G1"。
    万分感谢。