This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430EVM:演示板上49.9 Ω 1%电阻器的用途是什么?

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262046/lmr51430evm-what-is-the-purpose-of-49-9-ohm-1-resistor-on-demo-board

器件型号:LMR51430EVM
主题中讨论的其他器件:LMR51430

您好、TI!

我将根据 LMR51430对我的项目的电源侧进行返工。
使用演示板的参考设计。
在模仿任何解决方案之前、最好先了解它的性质。

请解释电阻 R3 (49.9Ohm 1%)的作用是什么?
它似乎不是分压器的一部分、而是某种终止实体。

是否因此可以在其他器件中使用该总线、还是仅用于测试点信号维持?


R3_RESET Purpose_Ask



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此49.9欧姆电阻用于环路测试。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答、 Hongjia。