This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:VOSNS 和 GOSNS/SLAVE 之间的 RC 滤波器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263961/tps546d24a-rc-filter-between-vosns-and-gosns-slave

器件型号:TPS546D24A

您好!

在数据表图8-1中的 TPS546D24A 的 VOSNS 和 GOSNS/SLAVE 引脚之间放置一个差分 RC 滤波器、但您是否建议使用一定的截止频率或 RC 元件值范围? 我看到 C20 = 100 pF 且 R4/R5 = 49.9 Ω、这形成了一个大约16 MHz 的截止频率。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我们建议将电容器保持在小于 1/(2*PI*R*Fsw)的值,其中 R=R4/5,Fsw =开关频率。

    C 应该大于47pF、但是小于使用上述等式计算出的值。

    这会创建一个高频滤波器、以消除高于开关频率的噪声。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    谢谢。 请允许我澄清一点。

    我们建议电容保持小于 1/(2*PI*R*Fsw),其中 R = R4/5值,Fsw =开关频率。

    我想差分 RC 滤波器的截止频率由等式 Fc = 1/{2π×(R4 + R5)×C20}表示、而您的答案是 C20 < 1/(2π× 2 R θ×fSW /2 )、也可由 fSW / 2 < 1/{n ü 2π×(R4 + R5)×C20}写。

    毕竟、了解您建议 FC 大于 fSW 的一半而 C20大于47 pF 是否正确?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    以阐明公式为:C < 1/(2*PI*(R4+R5)*FSW)。  

    我们希望 fsw< f_c、以便不会在反馈环路中添加过多延迟。

    谢谢。

    约瑟夫