This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746保护器校准数据

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262227/bq27z746-bq27z746-protector-calibration-data

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好

我有疑问需要您的帮助。

用红线标记的校准值不会存储在数据存储器中。  在实际生产中、每个产品都无法进行此 校准。

我如何将 该器件的保护器校准保存在黄金映像中。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    数据存储器值不会影响保护集的实际值、保护存在一个单独的安全存储器位置、该位置不是黄金映像文件的一部分、需要添加。

    有2个选项、他们可以使用基准电压在生产中校准每个电量监测计以获得高精度、或者他们可以使用保护器调优功能以降低精度、但可以在生产中直接写入寄存器、而不需要基准电压。

    听起来他们需要使用选项2、该选项使用保护器调优。 若要使用该选项、他们需要使用新的电量监测计、并通过保护器调优方法设置所需的保护值。 他们无法使用之前使用保护器阈值设置的电量监测计。  然后、用户可通过寄存器 F0A2读取这些值、这可通过 BQStudio 中的高级通信来完成。

    I2C 地址:AA

    起始寄存器:3E

    A2 F0写入然后读取

    他们会得到这样的结果:

    A2 F0 01 00 0E 23 20 08 08 08 09 08 5F 5F 43 5B 32 04 5B 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 08 08 10 17 07 08 09 11 09 11 00 00 78 22

    粗体值是在电量监测计字节上设置的实际保护值10~19

    在生产环境中、他们只需要将这些值写入所有测量仪表。 只写入字节10~19并且不破坏周围被保留的字节非常重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好   

       按照您的方法在写入和读取后获得的数据为 54 00 06 81 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 08。我有什么错吗? 您是否有关于如何写入受保护值的说明?每个受保护值对应哪个字节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用高级通信插件时、请确保自动更新和扫描均已关闭、这可能会干扰结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,海斯  

           1、 什么格式的 golden image 我可以通过保护调优保存修改的值? 我是否必须使用高级通信插件进行写入?

      

          2、自动更新和扫描都关闭 ,数据仍然错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.很遗憾保护设置未保存在任何黄金映像文件中。 可以将 I2C 命令添加到 bq.fs 文件中或解析到生产环境中

    2.请确保测量仪表也处于校准模式,在命令窗口中可以发送 CAL_TOGGLE 命令。 当电量监测计处于校准模式时、CAL_EN 位将设置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

      感谢您解决我的问题,我可以得到正确的数据。

      A2 F0 01 00 11 28 20 08 08 09 08 27 10 0C 5B 2E 04 5B 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 08 08 10 17 07 08 09 11 09 11 00 00 32 22

       27 10 0C 5B 2E 04 5B 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C  

       是否有将这些十六进制数据转换为受保护值的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    十六进制数据与原始 IVT 值并不直接关联、而是保护本身中的阶跃值、然后决定 IVT 保护值。 在 BQStudio 中通过保护调优设置该值后、您可以读取同样的数据、以获得正确的保护。