This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:RSOC 不正确

Guru**** 2553930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265090/bq40z80-incorrect-rsoc

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的支持部门:  

我在电路板上成功完成了学习循环、一切正常。

我拔下了电池组、并换了另一个、LED 配置显示电池电量、就像已完全放电一样、即使实际电压为每节电池4V。  

我把原来的电池组(我用于学习循环的电池组),我仍然有同样的问题:在 BQStudio 上,我注意到 RSOC 是0%,我不知道为什么:我附加一些文件,可能会帮助你。

Br

乔治

e2e.ti.com/.../1258.log.loge2e.ti.com/.../HA2206_5F00_Gauge_5F00_Settings_5F00_Golden_5F00_File.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    当您执行学习周期时、是在 BQStudio 中还是在 MCU 端完成?

    BQStudio 可能需要一个充电/放电周期。 您试过吗?

    我查看了一些状态寄存器、PRES 引脚为高电平、这表示已插入电池。 由于您取出电池、电量监测计可能不知道当前的 DOD 点。 请执行充电/放电循环。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    学习周期在 BQStudio 中执行。  

    是的,我正在尝试充电和放电,看看发生了什么:我会告诉你。

    一些附加信息:我采用了一个新的板、插入了一个新的电池组、我上传了 golden 文件、在本例中、RSOC 更新为正确的值。

    Br

    乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    一些附加信息:我采用了一个新的电路板,我插入了一个新的电池组,我上传了 golden 文件,在这种情况下,RSOC 被更新为正确的值。

    在本例中、您能否检查它是否是通信错误? 您是否可以尝试从 BQStudio 中的"Advanced Comm SMB"选项卡读取数据? 如果只有一个电路板上发生这种情况、则这是怪异的行为。

    在任何情况下、当您充电和放电时、请分享完整的日志。  

    此致、
    何塞·库索