您好!
我要设置一个简单的 COM 到 I2C 微控制器、以正确地与 TPS25750 Application Customization Tool 的 COM 接口连接。 目的是简化全新 TPS25750配置的刷写过程。
目前、我可以看到应用程序自定义工具用"i2ce 2 400 80 64 0 0"对选定的 COM 端口执行 Ping 操作。 我可以对它试图做什么做一些假设,但不知道它想要什么作为回应。
有人能告诉我可以在哪里找到此文档吗?
这将极大地加速我使用该芯片的开发过程。
谢谢。
纳特