This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CS:2A 电流限制

Guru**** 2560420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74800EVM-CS, LM7480, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264779/lm74800evm-cs-2a-current-limit

器件型号:LM74800EVM-CS
主题中讨论的其他器件: LM7480LM7480-Q1

下午好!

我的问题围绕 LM74800EVM-CS 评估板。  

我正在考虑在设计中使用 LM7480。  评估板的数据表指出负载电流不能超过2A (2.5A 峰值)。  供参考:

我似乎在 LM7480中找不到任何陈述最大负载的东西、除非我忽略它。

根据我的理解、在正常运行条件下、Q1和 Q2都将处于导通状态(导通)-这是否正确?  另外、如果 Q1的额定电流为34A (MPN:IPB320N20N3 G)、Q2的额定电流为100A (MPN:BUK7Y4R8-60EX)、并且负载电流将从 Vin 变为 Vout -> SGND、为什么 LM74800EMV-CS 的最大负载电流限制仅为2A?  此外、对于任何使用 LM7480的设计来说、情况是否都是如此?

感谢您的考虑、

Beng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beng:

    EVM 的负载电流额定值已设置为较低的2A 值、同时记住 LM7480-Q1在200V 欠压负载突降测试期间的 OV 钳位运行情况。 在 OV 钳位运行期间、FET 中会有功率损耗、FET 需要具有强大的 SOA 才能在 OV 钳位期间承受功率损耗。

    如果您没有在 OV 钳位运行下启动 EVM、则可以将 EVM 用于更高的负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!