This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:FPGA 电源电路的设计验证/验证

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263490/tps62933p-design-verification-validation-for-fpga-power-circuit

器件型号:TPS62933P
主题中讨论的其他器件: TPS62933

大家好、

我目前正在设计 Spartan-7 FPGA 的电源电路。 根据 Xilinx 功耗评估器、我的应用的功耗低于3W。我同样设计了一个使用 TPS62933P 的电路。  我从 TI Webench 获得了各个电压轨的设计。 您能否验证一下该设计是否适合 FPGA?

谢谢。

克希蒂什

e2e.ti.com/.../6864.Power-Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    米兰达很快将对此作出回应。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kshitish:

    原理图总体上良好。

    我想知道您将使用哪种 Cout? MLCC  电容器还是电解电容器? 很难找到如此大的100uF MLCC。 MLCC 典型值为22uF/10uF/...、可以使用几个与 Cout 并联的22uF 电容器。 还是使用 电解电容器? 请注意、电解 电容器尺寸比 MLCC 大得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    我使用的是用于 Cout 的 MLCC、并且已在 Digikey 上找到合适的器件型号。 如果我使用多个并联22 μ F 电容器而不是一个100 μ F 电容器、这会对转换器的性能产生怎样的影响? 据我的理解、并联添加多个电容器将降低有效 ESR、从而减少输出电压纹波。 除了这之外、还有其他任何影响/优势吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kshitish:

    我想您选择的100uF MLCC 尺寸可能很大、典型的0805/0603尺寸几乎没有这样的大电容。

    使用 MLCC 没有明显的副作用。 我们的 EVM 还并联使用了2个22uF MLCC。

    有一点您应该知道、与 电解电容器相比、MLCC 在直流偏置更高的情况下具有更大的降额、以下是一个示例。 在使用 Cout 值进行计算时、请考虑有效值而不是额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    是、所选 MLCC 的大小为1210。 此外、我将再次根据有效值而不是额定值检查我的计算。

    此外、我注意到的一点是、我从 TI Webench 获取的设计具有负增益裕量。 具有稳定的控制环路不应该是正数吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kshitish:

    默认生成的 tps62933 webench 电路也具有负增益裕量、因此我认为这是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    可以、尽管我试图理解具有负增益裕度的系统如何保持稳定。 我还注意到、相位图的 y 轴映射到相位+ 180。 因此、增益裕度的计算条件为0、而不是-180。 有什么特殊原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kshitish:

    没有特别的原因、只是不同的表达式。 通常、我们更关心相位裕度、建议大于45度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Miranda、请告知我增益裕度的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kshitish:

    通常建议增益裕度<-10dB。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf