This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:原理图检查

Guru**** 2381210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256370/tps549d22-schematic-check

器件型号:TPS549D22

您好!

可以帮助我们检查原理图吗?

也许我们知道这个原理图是正确的,如果有任何错误,请告诉我们,并从你学习,谢谢。

e2e.ti.com/.../DGS_2D00_3200_2D00_54TS_5F00_0V88_5F00_AVS-Core_5F00_20230804-_2D00_-_E87D2F8F_PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、我们可以查看您的原理图。

    您是否使用过任何设计工具来协助进行设计?  如果是、您能分享这些结果吗?

    您能否分享2.5V 470μF 输出电容器的规格、尤其是其 ESR 值?

    反馈检测远程连接、负载上是否有额外的电容、以及是否关闭此原理图?

    从长度、宽度、层数和覆层厚度/重量来看、从本地旁路电容器组到遥感的电源路径是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您能否提供上述问题的答案、以便我们查看您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在等待您的反馈时、我注意到原理图显示输出电压将"通过 PMBus 预编程为0.875V"  

    需要注意的是、当 VSEL 被编程为一个不同于表3顶部和底部的0.975值的值(0Ω、1.78kΩ、187kΩ、OPEN)时、VSEL 电阻器编程将覆盖存储在 NVM 中的 VOUT_COMMAND 值、 因此、TPS549D22将始终加电至引脚编程的 VSEL 值、而不是预编程的 VOUT_COMMAND 值。

    为了保持闭锁故障响应、请移除 R6782以在闭锁(断开)情况下将 VSEL 更改为0.975V

    对于环路补偿分析、我仍需要有关输出电容器的详细信息以及有关从本地输出到遥感和调节点的电源路径的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    我已经上传了 BCM56277_AVS 电路和 BCM56277数据表/ Panasonic:EEFGX0E471R_470uF_2.5V_DSR 3m Ω 信息、供您参考。

    您是否建议 R6782将 VSEL 更改为0.975V 并使用1:闭锁1.78K/开路?

    如果 VSEL 使用0.975V 至0:间断187K/1.78K、可以吗?

    你有什么建议吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../EEFGX0E471R_5F00_470uF_5F00_2.5V_5F00_3m-ohm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您提供电容器数据表和 AVS 电路。

    您是否建议将 R6782更改为0.975V 并使用1:锁存1.78K/Open?

    我建议使用其中一个值、以便与故障响应选择的现有 VSEL 值相匹配。

    如果 VSEL 使用0.975V 至0: HICCUP 187K/1.78K,可以吗?

    VSEL 断续故障响应值为100k 上拉至187kΩ 下拉至接地或0Ω 至接地(不需要上拉) 带1.87kΩ 至 GND 的100kΩ 至 BP 将选择具有闭锁故障响应的 EEPROM (默认值为0.975)。  -参见数据表第7.5.1.2节中的表2。  

    如果我正确阅读了 AVS 原理图、则处理器上额外增加了6个22μF 陶瓷电容器+ 68x 10μF 电容器、这是对原始原理图中所示的4个470μF 3mΩ+ 4个47μF + 14x 22μF 电容器的补充。

    这使总输出电容为3、188μF、LC 谐振为5.8kHz、 略低、但 TPS549D22是可以容忍的。   

    如果您要通过 NVM 对输出电压进行编程、您还将更改开关频率或补偿斜坡、还是将其保留为默认值?  650kHz 开关频率、具有斜坡时间常数13.5μs

    默认斜坡选择将产生大约2mΩ 的输出阻抗和23kHz 的带宽  

    如果更新命令代码 D3以选择3xR 斜坡选项(时间常数44.5μs)、则带宽将增加至77kHz、 动态输出阻抗将从2mΩ 降至650μΩ Ω (这是通过将 B3h 写入命令代码 D3h、然后将该更改存储到 NVM 以及 VOUT_COMMAND (命令代码21h)的更新来完成的)  

    由于 VOUT_COMMAND 以线性格式进行编码(指数为-9 (512LSB/Volt)、编程0.875V 将使用十六进制值01C0 (448十进制)  

    本地反馈(R6774)与远程反馈(R400)的电阻比为 OFF。  R6674应大于 R400。  我建议使 R400保持与10Ω 相等并将 R6774增大至100Ω、以便反馈更倾向于遥感、而不是局部感应。

    此外、由于负载端有如此多的远程电容、 我建议在从 VOUT 到 RSP 之间添加一个与 R6774并联的电容器、以便在从本地 VOUT 到遥感 VOUT 的电源路径中的寄生电感所增加的延迟超出控制环路可承受的范围时添加前馈功能。

    类似地、我建议将 R6775增大到100Ω、并在需要电容器与 R6774并联时添加一个与 R6775并联的电容器位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    更新 TPS549D22 AVS 电路、请帮助确认并获取 TI Webench 设计报告_20230731以供参考。

    1.R6782、将1.78千欧更改为 GND。 (0.975V、闭锁)

    2. 4个470μF 3mΩ+ 4个47μF + 14个22μF

    AND> 在 AVS 电路原理图中、绿色符号、@470 uF/2.5V@47 uF/6.3V/@22 uF/6.3V 为 DEPOP  (保留用于输出纹波噪声)  

    3. 将 R6774从@0欧姆更改为@100欧姆,  并增加并联的 C8938_@1nF/50V。

       将 R6775从@10 Ω 更改为@100 Ω, 并将 C8939_@1nF/50V 并联。

    4、AVS 3:0支持0.8V/0.825V/0.85V/0.875V ,通过 AVS 3:0引脚将输出电压设置为4"b1000 -> 0.875V。

    e2e.ti.com/.../WBDesign255_5F00_Load-Transient_2D00_1-TPS549D22_5F00_20.2A_5F00_20230731.pdfe2e.ti.com/.../Update_5F00_TPS549D22-AVS-circuit_5F00_20230811.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    好的、看起来很好。  在可以测试电路板之前、我建议让 C8938和8939 "未组装"、从而在需要时组装和调整它们的尺寸。

    为了使用 TPS549D22[3]电路控制输出电压、您是否有器件通过 PMBus 与 AVS 通信?  如果不是这样、您是否有一个电路将 AVS [3:0]并行位转换为输出电压变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、您可以在 AVS 原理图中看到 TPS549D22的 PMBus 引脚2和3、并且 TPS549D22已通过 PMBus 进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢确认、感觉都挺好的。

    -如果这已经解决了您的问题、请单击"这已经解决了我的问题"按钮、我们将关闭此主题。

    如果这仍未解决您的问题、请告知我们、以便我们能够解决该问题。

    如果您单独对 TPS549D22或任何其他 TI 器件有疑问、请创建新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们可以知道您的电子邮件或任何个人信息吗?  然后可与您讨论。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您有其他问题或其他支持需求、请通过"Ask a new question"或"Ask a related question"按钮创建新的 E2E 主题。

    您可以单击上面我姓名的链接、通过 E2E 论坛发送个人消息。