This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:LM73100:2个或3个串联的 LM73100、用于冗余

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264070/lm73100evm-lm73100-2-or-3-lm73100-in-series-for-redundancy

器件型号:LM73100EVM

论坛成员、您好!

我需要并联两个电源、以通过两个独立的电源路径获得冗余。 为了达到这一目标、我首先考虑了将简单的二极管串联到电源的输出端以实现 ORing 电源。

更好的方法是使用理想的二极管、因为这样的二极管不会像二极管那样具有如此大的 Vf、这意味着功耗会小得多。

我找到了我喜欢的 LM73100、因为电路设计很容易就能完成。

但是、我必须满足一些标准的要求、将两个二极管串联在一起以获得双重安全性。 理想二极管 LM73100也可以实现吗? 我能否像在附加的 sketch 中那样连接它们、连续连接两个、甚至连接三个? 反向电流保护是否有任何折衷、或者它是否仅在冗余模式下像一个理想的二极管电池一样工作?

电容器是否位于中间、还是只需在整个结构的公共端连接一个电容器?

感谢您的帮助!

沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    我对这种执行不感到关切。 您可以在中间放置一些小电容器以进行去耦。

    此致

    G·库纳尔