This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:LP5018原理图确认

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264261/lp5018-lp5018-schematics-confirm

器件型号:LP5018

大家好、

请帮助确认 LP5018原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅以下评论:

    1.请确保前级的 MCU 具有上拉功能、否则请从外部上拉 SDA 和 SCL 引脚。 您可以参考 LP5024EVM 的原理图

    2.虽然我不确定 RGB LED 和 MS-PTV1608NWA-B01  的规格、但我认为它可以点亮所有 LED、从而为它们使用相同的+5V 电源。 但是、由于不同 LED 具有不同的正向电压、因此它可能会增加芯片功率。

    BR、Jared