This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:TPS552882 μ A 升压 Q1的buck

Guru**** 2513935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1, TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261756/tps552882-q1-tps552882-q1-buck-boost-mode

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882TPS55288

您好,

TPS552882-Q1为什么在降压-升压模式下、它始终先降压然后升压?

从理论上讲、当 VIN VOUT、应该先降压、然后升压。

波形如下:

9.8V 时的波形

13V 时的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    退出跳跃模式并开始切换时、第一个周期是降压高侧导通和升压低侧导通。 这并不取决于 Buck 或 Boost 模式。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的意思是:

    首先、我的输出是12V。 ,我的输入电压接近输出电压5 μ V、当 TPS552882工作在降压/升压模式下时、例如、当输入为11.5V 时、它首先降压、然后在此模式下升压、对吧? 当输入为12.5V 时、模式再次变为升压、然后降压、对吧?

    但是、我发现在这两种情况下、都是先降压、然后升压。 因此、我想问一下 TPS552882在降压/升压模型下是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    您如何定义首先使用哪种模式? 我认为该序列在 PFM 模式下没有意义。 如前所述、退出跳跃模式时、第一个周期是 降压高侧打开和升压低侧打开、然后是降压高侧和升压高侧打开。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    非常感谢您的答复。 我想再次问一下、为什么 PFM 模型是您所回答的这样一个过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    在降压-升压模式下、第一个周期用于磁化电感器以增加电感器电流、因此升压低侧 FET 首先导通。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    非常感谢。 如图所示、此第一个 周期与图中的数字相对应? 我如何解释标记的三个序列号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    "1"相位仍是跳跃相位、它是非开关相位。 "2"阶段是我所说的第一个周期、降压高侧打开和升压低侧打开。 "3"相是 降压高侧打开和升压高侧打开。 您可以探测电感器电流波形以更好地理解。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    因此四个开关在"1"阶段关闭、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    是、第1阶段没有开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我问您有关 TPS552882的问题是、有两种情况下的 TPS552882QRPMRQ1烧写问题。 调查发现  芯片的高侧和低侧 MOSFET 烧坏、两个外部 MOS 也烧坏。

    原理图如下所示:

    您能否提供有关该故障的一些线索? 或什么会导致 MOSFET 烧毁?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    1.请问您的应用和产品类型是什么?

    2.输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流是多少?

    3.是否知道输出电容器的部件号(C9305-C9308)?

    4.您还能与您的布局分享吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce,

    这是用于为 Camara;í n 供电的.

    2.输入电压范围是9V 到16V,输出电压是12V ,最大输出电流是5A,另一个 ILIM=8.2A ;

    3.输出电容(C9305-C9308)的器件型号是由 Murata 公司生产的 GCM32ER71E106KA57L。

    4.布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    感谢您的反馈、我可以知道客户和项目是什么吗?

    您在哪项测试中发现该器件损坏了? 是启动测试还是稳态测试中? 器件发生故障时、您是否具有任何波形?

    哪个 MOSFET 供应商焊接在损坏的电路板上?

    布局对我来说还行、但我认为开关频率对于此功率等级而言过高、散热会是一个大问题。 总有效输出电容仅为41uF、这也会导致糟糕的瞬态响应。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce,

    1.我们的 NIO 在汽车 AD 域控制中使用了该 IC;

    2、这是售后故障零件。 车主启动时发现故障、通过对数读取输出电压为0V、EN 为高电平;拆卸后找到该芯片、外部 MOS 被烧断;

    此 MOS 是二极管中的 DMT47M2SFVWQ-7。

    您建议使用多大的输出电容来增加瞬态响应?

    去年、我们的 IC 发生了类似的情况、当时使用了 FPWM 模式、然后更改了 PFM 模式以降低发生故障的概率。 但是、现在这些措施并未阻止此类问题的发生、因此您能否从 IC 内部找到此类故障的可能原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    非常感谢您的详细信息。

    1.我可以知道在这个项目中发现了多少次失败的案例吗?

    2.是不是只有降压侧 FET 受损而 TPS55288正常、还是出现相反的情况?

    3.电路板能从16Vin 输出12Vout/5A 吗? 在我看来、MOSFET 输出如此高的功率等级存在风险。 从计算来看、使用10m Ω Rdson 时、降压 LSFET 的功率损耗可高达2W、这可能导致100C 温升、因此我想知道降压侧 FET 首先是否 损坏、然后 TPS55288是否损坏。

    4.输出电容由负载/线路瞬态和电压纹波期间的下冲/过冲要求决定。 通常、瞬态响应需要更大的电容。

    5.是的、我看到你把模式设置为 PFM、所以我认为这不是相关的。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    1、目前我的项目中发生了两起案件。

    2.您可以确认存在两个故障部件。 TPS552882高侧和低侧 MOS 的内部升压侧损坏、高侧 MOS 的外部降压侧损坏、或者高侧和低侧 MOS 损坏。

    3、为了纠正一个问题、虽然我们将这个输出电流设计为5A、但是实际的最大电流只有大约1A、所以我认为应该不会出现功率过大和瞬态响应差的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    感谢您的反馈。

    您是否知道器件在什么情况下会损坏? 如果能够  在运行条件下重现故障、效果会好得多。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    不幸的是,我没有复制它,所以我想请你一些线索,以帮助把它聚合。

    我怀疑是由于 IC 的逻辑错误、IC 内的低 MOS 在不适当的时间被打开、导致 VIN 长时间过载到地。 这种现象基本上与之前发生的情况相似、故障原因也基本相似、所以我希望贵公司从 IC 内部给出线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且,我们今天还有另一个案例,这一现象是一贯的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    我怀疑由于 IC 的逻辑错误,IC 内部的低 MOS 在不适当的时间被打开,导致 VIN 长时间过载到地面。

    请问您是指哪一个低侧? 降压低侧或升压低侧? 您对此是否有任何波形和操作条件?

    这种现象与以前发生的情况基本相似,故障原因也基本相似,因此我希望贵公司从 IC 内部给出线索。

    您提到的现象与这一现象有所不同、因为该器件仅在 PFM 中工作。

    此外,我们今天又有一个案例,而且这一现象是一致的。

    同一个工程是否与此工程相同? 同样的原理图和布局吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    1.升压的低侧、没有再循环、所以没有相关的波形。

    更改 PFM 只是当时降低故障率的一种措施、并不意味着可以完全覆盖 PFM。

    三、全部相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    感谢反馈、由于启用了 PFM、过零功能 在所有运行期间始终处于打开状态、不会出现负电流、因此我认为这不是之前的原因。

    在这种情况下、您能否帮助进行一些测试和探测启动和负载瞬态的一些波形?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brcycle、

    我很乐意提供一些测试波形。

    轻负载:

    重负载:

    从这些波形来看、情况似乎没有问题、但遗憾的是、发生了该故障。 您是否有任何好的想法来帮助我重现故障波形?

    从我们的设计角度来看、在 TPS552882后面有一个 POC 开关、它有一个300mA 电流限制、所以它不会是后负载短路引起的过载、只有 TPS552882本身会发生短路、从而导致严重的烧写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    感谢这些波形、我同意您的看法、即波形看起来不错。 如果您探测电感器电流、则在轻负载或重负载下不会看到负电流。 因此、我不是很确定能够重现故障的线索、您是否知道故障是否在某个特定温度下发生?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    但目前 IC 确实烧坏了。 从我们最新的故障案例记录来看、似乎是电源已经稳定时发生了故障、而且我们附近的温度传感器在故障发生时检测到温度超过85°C、这应该是燃烧带来的高温。 此外、我们使用液体冷却来散热、因此电路板内部的温度通常不超过75°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    您是否知道首先损坏了哪个器件? 降压 FET 或芯片?

    如果在稳态期间检测到故障、您是否能够使电路板运行并使用单个模式来探测发生故障时的 Vout、iL、SW1和 SW2波形?

    BRS、

    布莱斯