This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62876-Q1:如何理解压降补偿?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264336/tps62876-q1-how-to-understand-droop-compensation

器件型号:TPS62876-Q1

海量专家

在 TPS62876 DS 中实现所需的压降补偿如此简单、因此我不能完全理解为什么降低输出电压可以优化 负载瞬态?

您能否与我分享更多资料?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅数据表中的*第8.3.7.5节"压降补偿"。 此外、请查看数据表中的典型应用中的、图9-17。 负载瞬态响应、对压降补偿的影响。  

    压降补偿是器件中用于根据输出电流调整输出电压的一种方法。 它 根据输出电流调节标称输出电压。 这样可以在无输出电流的情况下将输出电压设置为更高的值、并在最大输出电流的情况下将其设置为低于标称值的值。 因此、压降补偿可在负载瞬态期间提供更高的裕度、并有助于在重负载阶跃或负载释放时将输出电压保持在特定的容差范围内、或允许使用较低的输出电容。 这可能有助于减少瞬态响应中的电压纹波。  

    谢谢你。  

    此致、

    拉米恩