This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:默认值

Guru**** 2390855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263989/tps6521905-default-value

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65219

您好!

在默认状态下、NVM 是否可以使用处理器? 此外、您能否告诉我在数据表中的什么位置查看每个 NVM 寄存器的默认设置? 我查看了数据表、但没找到合适的位置。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    TPS6521905无法在默认状态下为任何处理器供电、因为所有电源轨都默认处于禁用状态。 必须对 NVM 进行配置和编程才能使用此器件。 如果您需要预先配置的版本、请参阅 TPS65219产品页面以了解其他选项-有多个版本可用于为不同的处理器供电。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt-San:

    感谢您的答复。

    此致、

    西井市