This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐一款汽车级高效升压转换器/稳压器 IC

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264141/recommend-an-automotive-grade-highly-efficient-boost-converter-regulator-ic

主题中讨论的其他器件:LM5157、LM5158

您好!

您能否为20W 应用推荐高效率的汽车级(AEC-Q)升压转换器/稳压器 IC。

申请详情如下:  

输入电压范围:9V 至16V

输出电压:24V

输出电流:最大1A

效率:最好是90%及以上

请推荐最适合上述应用程序的合适 IC 选项、并尽快考虑此问题。

此致

J·纳文

高级工程师

塔塔·埃尔克斯