This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:1mA 下的 LMR43610-Q1轻负载效率。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260057/lmr43610-q1-lmr43610-q1-light-load-efficiency-under-1ma

器件型号:LMR43610-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43610

您能帮助测试2.2MHz 上12V 输入电压、3.3V 输出电压、1uA -1mA 负载的 LMR43610自动模式效率吗、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihui:

    我是否可以知道客户正在使用哪个版本? 我将对 EVM 进行采样以进行测试、请预计会有延迟。 感谢您的理解。  

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    MPN 为 LMR43610MSC3RPERQ1。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihui:

    经过物流检查后、EVM 板将于明天送达。 我将在效率到达并返回给您后进行测试。 感谢您的理解。

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMR43610_2D00_Q1_2D00_eff.xlsx

    尊敬的 Shihui:

    请参阅附件。 在轻负载条件下、开关功率损耗占大多数。 因此效率很低。

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    非常感谢。 但我想确保首先进行测试时转换器处于 PFM 模式(自动模式)。 因为根据您的结果、效率似乎极低(在1mA 中不到4%)、而您的数据表提到"在1 mA 下效率大于85%"在第一页、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMR43610_2D00_Q1_2D00_eff1.xlsx

    尊敬的 Shihui:

    没错、上一个版本是 FPWM。 随附更新的测试结果。 数据表中的效率差距、可能源于输入电流测量误差。 谢谢。

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    感谢您取得的测试结果。 请您分享您测试的 sch 和 BOM、以便我知道它是否与我当前的设计类似。  我认为电感值差异可能会对轻负载效率产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihui:

    欢迎您! SCH 位于 EVM 用户指南下方。 在测试过程中、降压转换器 IC 更改为 LMR43610MSC3RPERQ1。

    LMR43620-Q1 EVM 用户指南(修订版 B)(TI.com)

    Br、

    维多利亚