This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798、用于太阳能电池板的 MPPT、快速备用模式和不间断系统负载

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263626/bq25798-bq25798-mppt-for-solar-panels-fast-backup-mode-and-uninterrupted-system-load

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ25895

我有一个太阳能应用,需要5.0伏的不间断输出(最大1.0安培)(只要电池可以提供电力)

我曾尝试使用 BQ25895、但该 IC 需要额外的电路来保持5.0v。

借助于 A) PMID 引脚可选的不间断系统负载2 (2.8-24V)和 B)备用模式、BQ25798非常适合用于此用途。

 

此致、

乔治·登达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    如数据表中所示、"配置完成后、集成的备份比较器会自动触发转换器对电池进行放电、保持 PMID 节点并在没有主机干预的情况下转换到备用模式。" 它将在 VOTG 设置下执行此操作。 当输入被移除时、它将通过 PMID 供电。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助